This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:器件选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, OPA695, OPA2677, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018554/ths3491-device-selection

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: OPA695OPA2677LMH6702

团队、

正在寻找支持以下功能的电源驱动器:
0至30Mhz 信号
+/-4V 峰间电压(对于正弦波信号)
阻抗线的电阻

您认为 THS3491适合这些规格吗?
您会建议的任何其他合适(和可用)器件?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、ANBER THS3491 (那里的最高压摆率 Cfa)可以实现这一点。  

    对于这些非 RRO 解决方案、还有许多较低的 IO CFA 也可以在+/-6V 电源上执行此操作。  

    我们想到了 OPA695。 LMH6702是一种非常接近的替代方案-两种型号可能是 OPA2677。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、

      THS3491和 Michael 建议的其他器件也可以正常工作。 根据所需的增益配置、这些器件可能会有点过载。 以下 适用于您的设计的器件列表(根据您提供的列表确定的关键规格包括输出电流(至少80mA)、压摆率(至少800V/us)和带宽)。 您可以使用左侧的列进一步筛选此列表、例如封装、通道和直流/交流规格。  

    谢谢!
    Sima