This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211关断模式详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018672/opa211-opa211-shutdown-mode-details

器件型号:OPA211

您好:  

我在需要使用关断选项的低噪声系统中使用 OPA211低噪声运算放大器。  我有两个问题:

  数据表报告、关断时、输出假设处于高阻抗状态。  但是、由于关断电流限制为20uA、因此输入运算放大器级似乎也会关断或部分关断。  因此、在关断模式下、是否可以将电源轨内的电压施加到运算放大器输入上、而这些输入消耗的电流超过正常极小的输入偏置电流?  我对输入施加了一些高阻抗节点、这些节点不会影响或被进入和退出关断状态的 OPA211拉取。  

2. 如果 OPA211选项(DFN-8和 MSOP-8封装形式)的 TINA TI 运算放大器模型已关闭、我可以自行检查。  但是、在 TINA TI"SPICE 宏=>运算放大器"列表中没有 OPA211的版本。  TI 网站上也没有任何 TINA 可下载模型、但有人提到 PSPICE 模型。  OPA211是否有具有关断功能的 TINA TI SPICE 模型、或者是否必须在 PSPICE 中进行仿真?

谢谢、

Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron、

    当 OPA211从启用状态切换到关断状态时、电源电流从3.6mA 的典型工作电流降至几微安。 输出级不仅会关断、而且运算放大器的其余部分(包括输入级)也会关断。 输入级不会在其线性运行状态下偏置、任何施加的电压都会导致大量的输入电流流动。 过去、我恰好在运算放大器处于禁用状态时测量了 OPA211输入电流。 如所附的图表所示、输入电流可能非常显著、因为输入电压会进一步远离0V。因此、OPA211确实会下拉电路的高阻抗节点、这与您的应用要求不符。

    OPA211仿真模型、无论是 TINA Spice 仿真模型还是 TI PSpice 仿真模型、都不会对使能/关断引脚功能建模。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程