This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 振动传感器接口设计建议

Guru**** 2883690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, THS4551, XTR111, THS4561, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017735/vibration-sensor-interface-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:TIDA-01471THS4551XTR111THS4561THP210

你好!

我们正在试验客户工厂的车床主轴承的预测性维护。 我们要使用的单轴加速计传感器是 SKF 的 CMSS 2100。 数据表。 我们主要要做的是在 fs=20kHz 时进行频谱分析。 我们需要设计一个用于信号调节的接口 、可能需要使用外部 ADC。 我们在这里找到了一个有前景的设计。 由于我们在此领域是新手、我们的第一个问题是:我们是否可以将此设计用于 CMSS 2100传感器? 或者、您能否为我们推荐类似的设计?

如果 TIDA-01471合适、您是否会推荐  THS4551IRGTT 和 XTR111AIDGQT 的替代器件?  它们目前不可用、似乎至少一年。

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GERGO、

      我不太熟悉加速计传感器产品。 但从 CMSS 2100传感器灵敏度和频率范围来看、它们似乎处于参考设计(TIDA-01471)中第2.3.1节和第2.3.2节中讨论的相对范围内。 CMS 2100传感器也位于输出阻抗的下端、这意味着测量误差更小。 使用第2.3.2.1节中的公式、CMS 2100传感器的输出电压范围为:100mV/g、假设传感器测量范围的最大值为80g、则输出范围为8V。  

     您是否因为交货周期而在寻找这两款器件的替代器件?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的宝贵帮助。 是的、我们需要有关替代器件的建议、因为 THS4551和 XTR111A 直到2022年第二季度才可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Germo、

    由于您的设计尚未完成、甚至尚未开始、我会寻找替代电路。 无需将 XTR111用作电流源。 具有 OPAMP 的简单电流源也可以实现这一目的。 如果您采用不同的 ADC、甚至 THS4551也可能没有必要。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 THS4551不可用、因此您可以将 THS4561或 THP210视为替代器件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GERGO、

      Michael 和 Kai 推荐了不错的选择。 我正在研究确认 THS4551的交货周期。 我向您发送了一个朋友请求、要求您私下讨论此问题。

    谢谢!

    Sima