This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549的 LTSPICE 模型、附加了工作文件。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018533/opa549-ltspice-model-for-opa549-working-files-attached

器件型号:OPA549

我制作了 LTSPICE 模型、这样您就不必这么做了。

我遇到了与这个人相同的问题:

"How can I import TINA-T and PSpice data into LTSpice (for OPA549)?(如何将 TINA-T 和 PSpice 数据导入 LTSpice (适用于 OPA549)?)"

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/484031/how-can-i-import-tina-t-and-pspice-data-into-ltspice-for-opa549

我使用 TI 提供的 PSpice 文件创建了 LTSPICE 组件:

https://www.ti.com/product/OPA549#design-development

我在 LTSPICE 中创建了一个很好的符号。  

附件是两个文件。

在我的计算机上工作、希望能在您的计算机上工作。

e2e.ti.com/.../OPA549_5F00_LTspice.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在 LTSpice 中引入第三方 pspice 模型时、我会附上 YouTube 视频供您参考。  

    您似乎知道如何从 LTSpice 创建符号、而其余部分并不是很困难。  

    https://www.youtube.com/watch?v=3__OlwbQFYI

    由于许可协议、我无法支持 LTSpice 工具。但我认为我可以帮助您正确创建符号。  

    1.打开 LTSpice。

    2.从给定位置打开 OPA549.LIB 文件(您必须选择*、*或所有文件选项才能在存储 OPA549.LIB 的文件夹中查看*。LIB 文件、这正是您所需要的。)

    3.在库文件中找到.SUBCKT 命令行。  

    4.突出显示.subckt 命令的整个行;右键单击鼠标、然后选择"创建符号"  

    5.自动创建默认符号。 创建了 OPA549中的11个引脚部分。  

    然后、您可以移动引脚、并将11个引脚放置在绘图中的花哨运算放大器符号周围、所需时间不超过3-5分钟。 或者、您可以按原样使用默认符号、但当您在符号周围进行奇怪的连接时、很难将运算放大器电路可视化。

    7.将符号存储在默认工具文件夹中。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个工作模型。  

    我将其发布在这里以供参考、因此其他人不必这样做。

    • 它不需要任何 SPICE 指令。
    • 它 将与  程序中包含的其他 OPAMP 组件类似。

    LTSPICE 没有任何高电流运算放大器(>1A)包含在程序中;使用此组件非常有用。