This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531仿真频率中的"RNL"由"E"器件制成的电阻器?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018181/purpose-of-the-rnl-resistor-made-of-e-device-in-ths4531-simulation-sch

器件型号:THS4531

我知道我会为这个愚蠢的问题而抓住它、但是在这个 FDA 的 AC SIM 原理图中、"RNL)电阻器件的用途是什么? 对我来说、它在很大程度上看起来像是一个假的无噪声电阻器。

(三
(三
.subckt RNL a b 参数:R=1k
*H_H1 c b VH_H1 {R}
*VH_H1 a c 0
eres a 3 value ={I (VSENSE)* R}
Rdummy 30 3 1
VSENSE 30 b DC 0V
.end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    这就是

    THS4531 TINA-TI 参考设计

    显示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

      您可以使用理想电阻器或任何其他类型的电阻器作为您的 sims 的增益电阻器。 这些电阻器不必是无噪声的。

    谢谢、

    Sima