This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:高精度实验室视频第8.6节中的噪声仿真问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA2205, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014676/opa627-noise-simulation-question-in-section-8-6-of-precision-lab-video

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件: OPA2205OPA192

大家好、观看这个8.6视频时  、它在5:44提到:  

在此  示例中  、电流 噪声   没有   1/f  区域。  因此 、将  1/f  噪声设置     宽带 噪声相同、        非常  的频率 值输入1/f 频率 、例如   0.001.

我是否可以问我们为什么可以这样做(红色文本)?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、生锈了、

    您在哪里可以看到问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有几件事是生锈的、没有看那个视频、我想他们正在解释如何在内部可能没有正确噪声模型的模型中添加几个外部噪声宏。 我刚刚测试了 OPA627 2019模型更新、它在 TINA 模型中具有看起来良好的输入电流噪声-因此您无需在外部、随着时间的推移、为 JFET 添加任何电流噪声(或在这里更精确地进行 DIFet 计算) 更改了以显示频率上升的值、即在2019 TINA 模型中、将电流表输入并运行输出噪声扫描即可显示这一点- 1.6fA 与数据表匹配、  

    至于宏-它们设置为查找平带值和较低频率下的某个值、该值较高、以设置1/f 模型。 在这种情况下、只要在极低的 F 下输入一个相等的值、就会将其唤醒、以便从宏中获得一个平坦的频谱、但使用最新的 OPA627 TINA 模型、您不再需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 

    Michael 非常详细地回答了您的问题。  

    问:我是否可以问我们为什么可以这样做(红色文本)?

    您的问题不清楚。   8.6视频将讨论构建您自己的噪声模型(噪声电压源、采用通用运算放大器的噪声电流源)。  

    这就是脚本命令在宏模型中的工作方式。  

    如果输入错误的命令,解释程序软件将无法正确解释或理解命令。 换言之、您必须严格按照.Param 命令的定义执行该命令。  

    为了准确地模拟运算放大器中的电压和电流噪声行为,您可以定制已知的运算放大器(例如 OPA627、OPA192、OPA2205等)。 噪声行为。 您可以通过以下 TINA 模型根据已知的运算放大器数据表规格编辑和输入电压和电流噪声行为(电压噪声+电流噪声+具有正确运算放大器增益的通用运算放大器、频率响应中的 GBW)。   

    如果您需要更多助手、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 Inoise .param FLWF=0.001 、不欺骗.param NLFF、将1/f 输入电流噪声频谱密度设置 为 与宽带电流噪声 NVRF 相同的值 这就是大多数 CMOS 和 JFET 输入运算放大器(如 OPA627)中的1/f 输入电流噪声所需的、其中由 .param NVRF=1.6设置的宽带电流噪声扩展到低频率。 因此、OPA627宏模型正确地仿真输入电流和输入电压噪声频谱密度-请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../OPA627-Noise.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marek。 我想 Michael 回答了我的问题:"在本例中、只要在极低的 F 下输入一个相等的值、就会将其从宏中得到平坦的频谱。"

    顺便说一下、我下载您的附件 TSC 文件 并运行它、但结果(如下所示)看起来与您的快照不同。 我错过了什么吗? 在我的结果中,电压输出噪声5是正确的(与数据表匹配),但电流噪声似乎不是。

    我的 Y 轴是线性的、但您的结果在对数中、是否有某种方法可以设置它? 从 TI 网页下载 TINA vesrion 9.3。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的仿真窗口中、您会显示为100Hz Vnoise、为362nV/rt-Hz、而不是 Inoise -因此、我相信您会看到错误的曲线。 转到 sim 窗口顶部的视图、并在放置光标之前分离两条曲线。 尽管如此、您的噪声仿真存在问题、其中1Hz 时的 Vnoise 为35uV/rt-Hz、而不是大约55nV/rt-Hz (~1、000x 更高)-这很可能是您的默认分析参数值问题导致的(请参阅下文)。

    要将垂直轴放在对数刻度上、请单击垂直轴标签并将其更改为对数-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、您好、正如您所说、我得到了左图下方显示的正确曲线。

    另一个要咨询的问题。 当我在“噪声分析”设置中选择“输入噪声”框(如右图中的红圈)时,将显示两个节点的输入噪声曲线。 Inoise 节点(黄色矩形)的输入噪声看起来非常大、 为什么?  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您选择输出噪声时、仿真器会将 Inoise 和 Vnoise 分流、如下所示-这是您应该使用的方法。

    但是、当您选择输入噪声框时、仿真器会显示 Vin 检测到的等效输入电压噪声(对于 G=1、它与输出 Vnoise 相同)、而 对于电流噪声、它会将 Vnoise 跨闭环输出阻抗转换为等效 Inoise -请参阅下文。 因此、该 Inoise 不是真正的输入电流噪声、而是一个计算值、它必须生成输出端的 Vnoise。