This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:加电斜坡速率要求

Guru**** 3010690 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072H, TL072, LM317, LM337, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016044/tl072-power-on-ramp-rate-requierment

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件:、 LM317、 LM337、 TL074H

您好!

我们的客户希望在其内部系统设计审查中了解"上电斜升速率"的要求。

在 SLOS080R 数据表中、我可以找到 TL07xH 器件的以下规格。

6.17电气特性:TL07xH

'μs = 25°   μs C、VS = 40V、VS 斜坡速率> 0.3V/μ s 60 μ s (典型值)时的开通时间

但没有 TL07x 器件规格、TL07xH 之间的规格是否不同?

 

另一个问题是如何读取 TL07xH 规格?

我们很熟悉、加电斜升速率的额定值类似于"最大60V/us 和最小0.3V/us "

但是、TL07xH 规格格式的含义是什么? 典型的 XXV/60us?? 最小值为0.3V/μs μ s

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki-San

    "导通时间"和"上电速率"是非常不同的参数。  

    TL072H 似乎是指上电复位时间。 为了使 POR 按预期工作、Vs 斜升速率应高于0.3V/us 速率。

    TL072经典版没有 POR 电路、因此没有最小斜升速率、但对于小于正常范围的的、输出可能不符合预期。    

    未指定最大与斜坡速率间的关系。  

    应用与斜坡速率之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    感谢您的回复、我了解到 TL072H 功能和规格的不同。

    目前、客户只想通过设计审核、但我们没有实际的斜坡率。

    我们似乎已将传统的 Opas 和转换器指定为斜坡速率。

    一般来说、Vs 斜坡的安全区域是什么? 小于1 (V/usec)是否为正确数字?

    此致、

    Mochizuki

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    TL072没有此类限制。

    让我们来讨论一些数字。 假设 TL072由 LM7815/LM7915或 LM317/LM337供电。 然后、在加电期间、稳压器可驱动2.2A 的输出短路电流。 进一步假设稳压器输出和 TL072电源引脚各有一个100nF 去耦电容。 则 TL072电源引脚的斜升速率为

    dU/dt = I / C = 2.2A / 200nF = 11V/µs μ s

    这种情况完全正常、不会给 TL072带来问题。

    µs、将斜升速率限制在1V/μ s 以下并不是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    我在 TL074H (四通道版本 TL072H)上尝试了快速与斜坡速率(高达100V/us)、没有任何问题。 因此、任何速率都应该是 TL072H 可以接受的。 我始终劝阻热开关(通常会导致电感电压尖峰的瞬时功率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Ron 大家好、

    非常感谢您提出的切合实际的建议。

    通常情况下、LDO 过流限制将是具有去耦电容值的瓶颈。

     

    此致、

    Mochizuki