This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 级联两个仪表放大器...共模范围是否与数据表中 VCM 与 Vout 图给出的范围不同?

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017596/cascading-two-instrumentation-amplifiers-will-the-common-mode-range-be-different-from-the-one-given-by-the-vcm-vs-vout-plots-in-datasheet

主题中讨论的其他器件:INA826

我正在考虑通过将第二个 INA 的一个端子连接到第一个端子和第二个端子的输出端到第一个端子的 Vref 来级联两个仪表放大器以实现额外放大、如下所示(这仅用于表示、 尚未固定增益或电阻器值)。

我想知道这会如何影响放大器的共模范围。 第二个运算放大器的共模输入是第一个运算放大器的基准;因此、只要它保持在数据表指定的允许的共模范围内、就不会出现任何问题? 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    您可以执行此操作

    e2e.ti.com/.../darrell_5F00_ina826.TSC

    但无需为第二级使用仪表放大器。 您为什么要这样做?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    请按照 Kai 的建议实施 INA826的输入和增益级。 由于您使用的是+/-15V 双电压电源轨、因此您没有 VCM 限制。 此外、仪表放大器的增益更高、CMRR 也会得到改善。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond