This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:接地差

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017645/xtr305-ground-differences

器件型号:XTR305

大家好、

你好。

GND1、GND2、GND3和 GND4之间有何差异?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    图40显示了必须连接到 GND1的所有部件:

    GND2是外部负载的远程接地。 GND4是数字接地。 GND3是负载电阻器 RIA 的接地端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Kai 很好地解决了这个问题、谢谢 Kai。 GND2是外部负载 GND、GND4是数字逻辑 GND。 在某些配置模式下、显示 Rimon 电阻器接地至 GND3而不是 GND1、请参阅图35、37和41。 这基本上只是反映了 IAOUT 和 IMON 电路可与电路的不同部分连接、这些 部分之间的 GND 电势或共模噪声略有变化。 也就是说、虽然 GND1和 GND2可能会有所不同(请注意"抑制 GND1和 GND2之间的电压差、RTO)的数据表规格、其典型值为130dB)、但 GND1和 GND3理想情况下应彼此接近。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    谢谢、

    Jon