This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3690:电源问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3690, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017660/opa3690-power-issue

器件型号:OPA3690
主题中讨论的其他器件: OPA690

你(们)好

为什么在 OPA3690运算放大器中使用两组电源引脚、有任何特殊原因。

可以使用单组电源来操作所有3通道

实际上、在我的设计中、如果我使用单通道运算放大器(OPA690)、它的工作原理非常完美、但 OPA3690被 OPA690三路输出 IC 取代、则会发热。 请任何人尽快建议解决方案。

此致、

马诺哈尔 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    HF 运算放大器具有多个电源引脚并不少见。 它可以减少接合线电感的影响。 并联两条接合线可将有效电感减半  

    此外、它还允许在每个引脚上使用单独的电源电压去耦。 去耦电容器越多=去耦越好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们正在与其他一些具有此引脚的行业三倍器件(可能是 LTC 器件)进行匹配。 在10V 总电源电压和16.5mA 总静态电流下、135mW 不应过热、可能会振荡、因此需要参考原理图。