This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV994AIDT P-P 替代产品

Guru**** 2500635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, TLV9064, OPA4322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017692/tsv994aidt-p-p-replacement

主题中讨论的其他器件:TLV9054TLV9064OPA4322

您好、先生、  

如果有 P-P 解决方案来替代 ST TSV994AIDT、您是否能提出建议?

非常感谢!

(宽带宽20MHz、R-R、5V、CMOS OPA、小偏移、 四通道)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    应用是否需要 TSV994AIDT 的完整20MHz GBW 或10V/us 压摆率?

    如果可以减小这些参数、则可以建议使用 P2P 解决方案。 下面的比较表重点介绍了 TLV9054、TSV994和 TLV9064之间的性能差异。 TLV9054在大多数特性中与 TSV994非常匹配、GBW 明显更小。 TLV9064具有10MHz GBW、与 TSV994的10V/us 相比、压摆率为6.5V/us。

    我很高兴查看此应用、以便更好地了解所需的任何器件规格。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    几乎没有100%的替代产品。 但 OPA4322看起来是一个很好的候选器件。

    请记住、TSV994似乎是一个欠补偿运算放大器、需要最小增益4。

    Kai