您好!
我正在设计采用 INA849的放大器电路阵列、并连接单个阵列的信号链。 AFE 输入引脚处将有~30pF 的有效电容器接地。
INA849与~30pF 电容器串联的390欧姆负载是否正常(即 AFE +路由电容器)?
此致、
Kiran K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kiran、
通过简单比较具有和不具有复杂负载的阶跃响应、可以看出是否存在稳定性问题:


e2e.ti.com/.../kiran_5F00_ina849.TSC
您可以看到、没有明显的差异。 因此、正如 Tamara 已经提到的、电路是稳定的。
如果仔细查看原理图、您会注意到我添加了 R2 (在原理图中)。 R2允许 AFE 的任何输入偏置电流即使在存在 C1的情况下也流至信号接地、从而防止饱和效应。 如果您已经有这样的电阻、则忽略 R2。 如果没有、请添加该值并根据您的需求调整该值。
另一个问题是 R1的值(在我的原理图中)。 如果您定期驱动两个肖特基二极管达到饱和状态、INA849必须提供相当高的输出电流:

您是否考虑过增大 R1、比如750R?
Kai