This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA849的负载驱动能力

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016772/ina849-load-driving-capability-of-ina849

器件型号:INA849

您好!

我正在设计采用 INA849的放大器电路阵列、并连接单个阵列的信号链。 AFE 输入引脚处将有~30pF 的有效电容器接地。

INA849与~30pF 电容器串联的390欧姆负载是否正常(即 AFE +路由电容器)?

此致、

Kiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    嗯,让你的言语迷惑…… 请将提到的30pF 电容添加到原理图中。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您发帖。 您说原理图中的 C1是30pF 吗? 现在、它的绘制结果为1uF。 我只想确认一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     30pF 电容器就像这样。 其 AFE 的输入引脚接地的有效电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kiran 的澄清。 我在这里看不到问题。 您有一个1uF 电容器与一个39pF 电容器串联。 总电容为38.998pF。 INA849的电容负载驱动器为200pF (表7.5、第6页)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    通过简单比较具有和不具有复杂负载的阶跃响应、可以看出是否存在稳定性问题:

    e2e.ti.com/.../kiran_5F00_ina849.TSC

    您可以看到、没有明显的差异。 因此、正如 Tamara 已经提到的、电路是稳定的。

    如果仔细查看原理图、您会注意到我添加了 R2 (在原理图中)。 R2允许 AFE 的任何输入偏置电流即使在存在 C1的情况下也流至信号接地、从而防止饱和效应。 如果您已经有这样的电阻、则忽略 R2。 如果没有、请添加该值并根据您的需求调整该值。

    另一个问题是 R1的值(在我的原理图中)。 如果您定期驱动两个肖特基二极管达到饱和状态、INA849必须提供相当高的输出电流:

    您是否考虑过增大 R1、比如750R?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的详细分析和提供的建议。

    我选择的电阻值是在0.5V 压降下针对10mA 电流。

    R=(4.5-0.5)/10mA

    我们不会定期驱动肖特基二极管饱和。 我们的输入信号将非常小、并且是对噪声敏感的应用。 因此、选择电阻器值时考虑到不会向信号链中添加过多的电阻器噪声。

    谢谢、此致

    Kiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    好的、我明白了

    祝您好运!

    Kai