This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:什么是传播延迟小于2ns 的良好视频缓冲运算放大器?

Guru**** 2967460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, OPA693, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017375/lmh6702-what-is-a-good-video-buffer-op-amp-with-less-than-2-ns-propogation-delay

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件: OPA693、 OPA695

我需要一个用于100MHz 信号的视频缓冲运算放大器。   主要问题是、对于0至1伏信号、我需要小于2ns 的传播延迟或1ns 的延迟。   我使用阶跃响应曲线来估算未提供时的传播延迟。  LMH6702是我发现最符合要求的产品。

Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、LMH6702是一个理想的电流反馈放大器选择、SO-8封装本身具有0.4nsec 的延迟、因此请务必使用 SOT23 -另一个具有内部增益设置电阻器的选项是 OPA693。 我猜您希望放大器级的增益为2、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、OPA693是2或1的增益、  我需要可变增益。   OPA695虽然未明确声明传播延迟、但在同一系列中看起来是一个很好的替代方案。   上升时间为800ps。  我猜测传播延迟大约为900到1100ps、当然取决于增益负载等。   这听起来是对的吗?

    感谢您的反馈。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Tommy、OPA695是另一个不错的选择、我会设置仿真并运行1GHz 的线性频率扫描-相位的斜率是裸片传播延迟、然后为封装和布局添加一些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我的想法、但您也可以运行群延迟仿真、直接获取裸片的传播延迟、  

    增益设置为2 OPA695

    该图的缩放效果不好、但您可以在图上放置标记以读出延迟、在 SOT23-6封装延迟的基础上增加大约0.3 nsec、  

    这显示总时间<1nsec、当然是小信号、如果您进行压摆限制、那么它当然会更长、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我强制轴放大、并为此添加了 LMH6702传播延迟、似乎应该短一点、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步了解这一点、这里是在100Mhz 方波下、0.1nsec 输入边沿速率下的+/-0.5V 输入、  

    输出峰值 dV/dT 的快速估算值为2.85*Vstep*F-3dB (此处的交流仿真显示出大约780Mhz F-3dB)、因此这表明输出2V 阶跃响应上的峰值 dV/dT 为4.45V/nsec (几乎恰好在压摆限制边缘)

    无论如何、sim 会将组延迟与过零处的0.59nsec 延迟相匹配。 同样、我认为这是芯片、因为这些模型旨在匹配整个设计人员的 Cadence silms -在那些日子里、我不认为设计 silms 中包含了完整或良好的封装模型(现在要好得多)。 我在 Comlinear Days 的滤波器设计工作中尝试测量封装延迟、我记得 SO-8的封装延迟为0.4 nsec、但 SOT23-6的封装延迟并没有持续下去、因为我在做最初的工作时、已经有15年的时间了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我现在在 TINA 中设置了这些文件、 您可能需要做的是、通过将射频放大一点、使其更像贝塞尔响应、同时稍微降低 F-3dB、以确保2V 输出二阶阶跃不会超过其可用的压摆率、从而对 LMH6702进行过度补偿。  

    这是一个可能的设计点、  

    540MHz F-3dB 要求峰值输出 dV/dT 为2.85*2V*540Mhz = 3000V/usec。 它的额定3100V/μ us 的边缘。  

    这是产生的阶跃响应延迟、0.48nsec、in sim 具有更少的过冲、  

    顺便说一下、如果您的源可以驱动输入负载、如果您可以运行反相、这些器件在传播延迟和压摆率方面会稍微好一些。