This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:LMH6401寄存器04h & amp;05h 校准

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017174/lmh6401-lmh6401-register-04h-05h-calibration

器件型号:LMH6401

大家好、

 您是否有热反馈增益控制(地址= 4h)和 热反馈频率控制(地址= 5h)的数学公式? 或校准方法?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

      热反馈增益和频率控制是放大器闭合反馈环路结构内部基于模拟的。 热反馈关闭时、图61中显示的温度变化显示增益变化约为1.7%。 使用该器件内部的温度控制结构、增益变化降至约0.35%。 我们无法透露过冲减少的具体情况。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回复。 我会将其传递给客户。  

    此致、