This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:未上电的最大输入功率/电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015959/lmh6401-unpowered-maximum-input-power-voltage

器件型号:LMH6401

各位专家:

我有一位客户分享了一个有关此射频放大器的有趣主题。

数据表指出、绝对最大输入电压为 VS-至 VS+。 这意味着、如果在 LMH6401未通电时(VS-= 0V、VS+= 0V)向其施加任何输入信号、并且在未通电时有任何电流流入器件、则器件可能会受损。 这是真的吗? 通常、限制是由于 ESD 二极管导致的电源电压产生的二极管压降。 如果不正确、那么实际的绝对最大输入电压限制是多少?  器件未上电时、应用的输入功率约为+10dBm、这对我来说似乎很好、但从技术上讲超出了绝对最大额定值、所以我不得不问。 我不确定如何防止这种情况、是否有具有 Ioff 保护的器件或我可以串联添加的器件?

感谢您的支持。

此致、

Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我想确保我理解您的问题。 您是否讨论了器件处于关断模式或两个电源轨均接地的情况?  如果您按照建议将两个电源轨都置于0V、并具有不间断的接地路径并驱动输入、我认为 其中一 个 ESD 保护二极管(取决于输入驱动的极性) 将取决于输入阻抗(100 Ω+任意串联 Rg)的限流能力。 在典型应用中、这种情况很少见、因为关断电源并不意味着电源轨接地短路、而只是产生开路(无电流、无问题)。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的回复。 我收到客户的回复如下:

    >>

    我将讨论电源被禁用并且有一个射频输入信号进入 LMH6401 IC 的情况。
    当我们的电源被禁用时、我们在 VS+和 VS-(GND)之间有一个510Ω Ω 电阻器和数量为9的 LMH6401 IC;因此它不像我所说的硬短路。

    因此、如果您知道 ESD 二极管的最大电流、我们就可以确定哪个输入电压电平会导致损坏。
    一些数据表给出/暗示了最大 ESD 二极管电流和 ABS 额定值中最小 ESD 二极管压降、但不包括这个。

    此外、LMH6401s 不会断电、因此无论通过 ESD 二极管的反向电流如何、都将尝试为芯片供电、当达到2.0V 的最小电源电压以上时、反向电流可能会增加。

    <<

    感谢您的支持。

    此致、

    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的澄清。 ESD 二极管的最大电流为10mA。

    最棒的
    Sam