This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器的输出电流

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017270/output-current-of-amplifier

器件型号:OPA552

由于运算放大器的输出电流取决于输出端的负载和输出电压、因此每次更改 AOP 的电源电压时、输出电流都会下降。 例如、对于 OPA552 (总电源电压60V)、当我施加电源电压+/- 24V 时、AOP 可提供高达1100欧姆(负载电阻)的电流(20mA)、 否则,当我输入+/- 15V 时,输出电流会下降,AoP 可以提供 高达650欧姆的电流(负载电阻),您能向我解释原因吗

我添加了原理图

e2e.ti.com/.../8130.OPA552.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    当两种情况下的输出电流在大约20mA 时几乎相同时、我不希望 OPA552输出电压随电源电压变化。 有关该电路的更多信息、请参阅您对该电路的 OPA552电气说明。 这就是我们确实需要查看电路原理图以确保 OPA552正确连接的原因。 例如、OPA552的单位增益不稳定、如果您的增益设置小于5V/V、则可能会变得不稳定并损坏其运行。 如果没有原理图、我们就无法判断电路中是否发生了其他情况。  

    请提供电路原理图。 然后、根据这些信息、我们可以进一步评估输出电压可能与预期不同的原因。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程