This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3474A:如何测量 TL3474A 上的失调电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3474A, TL3474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017017/tl3474a-how-to-measure-offset-voltage-on-tl3474a

器件型号:TL3474A
主题中讨论的其他器件: TL3474

您好!

您能否建议我们如何测量 TL3474A 上的失调电压?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    我会以相当高的增益和接地输入运行 TL3474:

    为了将输入偏置电流的影响保持在最小、我将选择2k 的反馈电阻。 由于反馈电阻也起着负载电阻的作用、因此不应选择太小的反馈电阻。 但2k 是 TL3474指定的标准负载。 所以没问题。

    增益设置为101。 由于 TL3474的输入偏移电压相当高、因此无需额外的电压。 在上述仿真中、输出电压为-101.9mV、表示的输入失调电压为 TL3474

    -101.9mV/101 =-1.01mV。

    要了解输入偏置电流的影响、只需将最大输入偏置电流乘以2k 反馈电阻即可得到500nA x 2k = 1mV。 因此、上述电路的输出电压可变化+/-1mV、从而导致输入失调电压确定为1mV / 101 = 0.01mV 的误差。

    最后一个提示:不要使用数字电压表的探针直接接触 TL3474的输出。 首先插入100...220R。 原因很简单:数字电压表可以显示相当大的输入电容、最终会向运算放大器引入过高的容性负载、并导致不稳定。 100...220R 电阻将容性负载与运算放大器隔离开来、并使运算放大器保持稳定  

    Kai