This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 高精度实验室-运算放大器5.1带宽

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016699/ti-precision-labs---op-amps-5-1-bandwidth

主题中讨论的其他器件:OPA827

你(们)好。

我将介绍有关运算放大器的教程。 我对本课程的一个视频有疑问。 我希望这是提出这些问题的正确地方。

在关于  第二个示例的"相移响应"的视频5.1 "带宽"中、作者在 about16:41中指出了这一点  

"  此时  、由于             零点、相位开始以每十倍频程-45度的速率下降。"  

不应该是"极点"? 相位        极点前十倍频程开始变化 、 斜率  为-45   / 十倍频程。  

谢谢?

此致。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、在16:41时、该值应为"极点"。 然而、在许多情况下、16kHz 被称为极点。 这意味着您很好地理解极点和零点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您回答我的问题。 很高兴我现在很好地理解 了极点和零点  

    顺便说一下、我还完成 了简短的回答练习 、我认为这里还有一个小拼写错误。 在第8页和第9页、超过100kHz 的增益曲线应标有"-20dB/十倍频程"。 这也是计算结果。

    现在、当我们看到它时、我想知道 为什么本课程中仿真的电路 (见第2页)不能提供完美的对称输出:

    本课程解释了振幅小于预期的原因(闭环增益遵循 Aol、这会降低增益)、但不解释 Vout 的正负最大值不对称到零的原因。

    您能否解释一下、还是在不同的课程中展示这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    -20 -20 + 20 =-20、因此它应该显示为-20dB/十倍频

    不对称性是直流原因。 运算放大器输入失调电压误差会获得100V/V 增益(因为直流时的 AOL 非常高)。 平均输出为7.48mV; 将其除以100、即可得到实际的直流输入失调电压误差74.8uV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您的提示。 因此、您基本上会说 OPA827的数据表显示的输入失调电压为典型值。 75uV

    该值乘以100V/V 的直流增益将得到7.5mV 的电压。

    7.5mV 几乎就是上图中所示的偏移:(84.45mV - 69.49mV)/2 = 7.48mV

    谢谢。