This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:模拟 Launchpad - I²C 频率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016838/usb2any-analog-launchpad---i2c-frequency

器件型号:USB2ANY

各位专家、您好!  

1 - 默认的 I²C μ s 时钟频率是多少?  
2-我们是否能够更改它? 如果是,我们如何做到这一点?  

此致、  
穆罕默德
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您发帖。 我可以为你效劳。 首先、您能否告诉我您将此适配器用于哪种 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的回答。
    我正在使用 DS90Ux949串行器。 我刚刚注意到、我在放大器论坛而不是接口论坛中发布了该问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 我会把您转接过来。 他们团队的一名工程师将很快为您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    USB2ANY 的默认速度为100kHz、就我们的软件基础设施而言、我们不支持更改速度。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回答。
    您可以关闭此主题。

    此致、
    穆罕默德