This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:TL074pSPICE

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, LM358, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016284/tl074h-tl074-pspice

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件:TL074LM358

您好!

为什么 TL074的 pspice 模型不能在单电源下工作?

LM358模型的仿真相同

感谢您的 helpe2e.ti.com/.../Simu.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 modele2e.ti.com/.../tl07xh_5F00_tl08xh_5F00_a.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    TL074H 不是输入轨到轨运算放大器。 数据表的第6.5节建议输入电压范围为(VCC–)+ 2V 至(VCC+)+ 0.1V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    第8.4节器件功能模式
    这些器件在连接电源时通电。 这些器件可作为单电源运行。

    我不明白、为什么它不能在单电源下工作?

    我无法理解这一概念:TL074H 不是输入轨到轨运算放大器。 数据表的第6.5节建议输入电压范围为(VCC–)+ 2V 至(VCC+)+ 0.1V。 你能解释一下我吗

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    TL074H 在输入端有一对 NMOS 晶体管。 晶体管需要一些余量才能运行。 当输入电压太接近 VCC-引脚(单电源中的接地)时、晶体管将切断(变得像开路)。 此时输出为垂体;可能需要降低或升高。 在噪声模式中、极不可能交替出现低电平和高电平。

    总之、如果共模电压正确、TL074H 可在单电源下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    如果我理解正确、如果电源电压 Vcc-= 0V、则 AoP 的+and-引脚上的电压必须至少为2V 才能使输入级正确极化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 低于2V 时、失调电压会变差、低于1V 时、输出可能会反相。 因此、设计应用的电压为2V 或更高。