This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2560530 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS546B24AEVM-1PH, TPS65400EVM-678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016043/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIOTPS546B24AEVM-1PHTPS65400EVM-678

我们有 USB2ANY 硬件、Fusion GUI 未检测到该硬件。

Fusion GUI 是否支持 USB2ANY 硬件? 或者我们需要为此准备 USB-TO-GPIO 器件!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您尝试连接哪个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的评估板是 TPS546B24AEVM-1PH;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、您的问题将被发送到负责的小组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    Fusion GUI 支持 USB2ANY 硬件。 您能否先检查硬件设置、尤其是 USB2ANY 设置?

    https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf

    如果仍无法连接、请告知我们。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang

    我已参考 USB2ANY 用户手册、将 USB2ANY 硬件与 EVAL 板相连。  

    案例1:

    • 已连接 PC 和 USB2ANY 硬件之间的 USB 电缆。
    • 使用10引脚连接器连接 USB2ANY 和 TPS546B24AEVM-1PH;
      • 10引脚连接器的一端连接到 USB2ANY 的 J4、另一端连接到 TPS546B24AEVM-1PH 的连接器 J2  
    • 为 TPS546B24AEVM-1PH 供电: 为 T2和 T3提供 VIN 和 GND
    • 启动 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER GUI、下面是响应


    案例2:

    • 已连接 PC 和 USB2ANY 硬件之间的 USB 电缆。
    • 使用30引脚连接器连接 USB2ANY 和 TPS65400EVM-678;
    • 为 TPS65400EVM-678供电
    • 启动PI-Commander-PMU EVM GUI (TPS65400EVM-678支持的 GUI)、GUI 能够检测 USB2ANY
    • 能够与 TPS65400EVM-678 EVAL 板通信。

    那么、这里的问题是、我们是否需要对与 TPS546B24AEVM-1PH 进行通信采取任何不同的措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546B24AEVM-1PH 用户指南规定 EVM 使用 www.ti.com/.../USB-TO-GPIO

    www.ti.com/.../sluuca9a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David Daniels。
    在订购 USB-TO-GPIO 器 件之前、我只需确认 USB2ANY 不能与 TPS546B24AEVM-1PH EVAL 板配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion GUI 未检测到 USB2ANY