This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高精度电流感应运算放大器

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016590/high-precision-current-sense-op-amp

主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、团队、

我正在寻找能够处理负电流的精密电流感应运算放大器。 除了能够处理负电流之外、唯一的要求是12V 输入电压和100V/V 增益 如果对符合这些规格的产品提出任何建议、我们将不胜感激。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    符合您的三个要求(负电流、12V 输入、100V/V 增益)的最精密双向电流传感器是 INA190。 它可以处理高达+40V 的输入共模电压电平、最大偏移电压仅为15uV。

    INA190数据表

    不过、我们还有多个其他器件可满足您的要求、具体取决于您的其他系统参数。

    您可以提供的有关器件要求的任何其他信息将有助于缩小满足您需求的最佳电流感应放大器的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Louis、INA190是该应用的完美选择。