This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:充电器件模型

Guru**** 2778685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014748/lm7171qml-sp-charged-device-model

器件型号:LM7171QML-SP

大家好、

请允许我请求提供以下设备的清洁发展机制信息。

5962F9553601VXA
5962F9553601VHA
5962F9553602VHA
5962F9553602VXA

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

      遗憾的是、我们极不可能获得这些信息。 我当前正在请求访问内部文件夹、并将更新给您。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答。 我们将等待您的反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我可以请求更新客户的请求吗?

    谢谢!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     我今天获得了该文件夹的访问权限,但不幸的是,我们没有 CDM。 我们拥有的 ESD 信息是 HBM (人体放电模型)、对于该器件、该值为3kV。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo