This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:LM7321 SOT23-5最大高度为1.45mm?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7321, OPA172, OPA2210, OPA1652, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015350/lm7321-lm7321-sot23-5-max-height-of-1-45mm

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件: OPA172OPA2210OPA1652OPA1678

您好!

我想使用该放大器、但我发现 SOT23-5的高度容差高达1.45mm、而其他 SOT23的高度容差高达1.1mm、这很奇怪。

1.45mm 是错误还是实际高度不规则?

如果这是实际高度、那么您是否有一个高度最大为1.1mm 的相同替代方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avihai、

    高度加引线最高可达1.45  

    实际封装(无引线)为1.1、但这是(参考值)"典型"

    您是否有一个相同规格最大为1.1mm 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您是正确的、我看到的是 TSOT-23。

    与 LM7321等效的高度是否较低?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avihai、

    对于 具有[电源30V、增益带宽 15MHz、压摆率14V/us、轨 到轨输入和输出] 的单通道运算放大器、只有 LM7321。

    要查找采用更薄 封装的新器件、我需要至少降级其中一 个参数

    替换器件需要哪些关键参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将电源电压降低到20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avihai、

    我发现的最接近的器件是 OPA172IDCKR。 最大高度为1.1mm。

    对于双运算放大器、OPA2210IDRGR、OPA1652AIDRGR 和 OPA1678IDRGR 更薄、最大厚度为0.8mm。

    OPA172
    GBW (典型值)(MHz) 10.
    压摆率(典型值)(V/us) 10.
    轨到轨输入至 V-、输出
    Vos (偏移电压@ 25 C)(最大值)(mV) 1.
    每通道 Iq (典型值)(mA) 1.6.

    OPA2210
    GBW (典型值)(MHz) 18.
    压摆率(典型值)(V/us) 6.4.
    轨到轨输出
    Vos (偏移电压@ 25 C)(最大值)(mV) 0.035
    每通道 Iq (典型值)(mA) 2.2

    OPA1652
    GBW (典型值)(MHz) 18.
    压摆率(典型值)(V/us) 10.
    轨到轨输出
    Vos (偏移电压@ 25 C)(最大值)(mV) 1.5
    每通道 Iq (典型值)(mA) 2.

    OPA1678
    GBW (典型值)(MHz) 16.
    压摆率(典型值)(V/us) 9.
    轨到轨输出
    Vos (偏移电压@ 25 C)(最大值)(mV) 2.
    每通道 Iq (典型值)(mA) 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!