This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择晶体管

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3, SN74AUC1G07, SN74AUC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016033/choose-transistor

主题中讨论的其他器件:CSD15380F3SN74AUC1G07SN74AUC1G66

如果要寻找一个在25MHz 频率下作为开关工作的晶体管、则周期时间非常短的脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25MHz = 1/40ns

    MOSFET 开关的制造速度取决于栅极的充电/放电速度。 假设您的栅极驱动电路足够快、请选择具有小栅极电容的器件、例如 CSD15380F3。

    分立式晶体管专为较大的负载而设计。 对于低电压条件下的小负载、使用 SN74AUC1G07等逻辑门或 SN74AUC1G66等模拟开关可能是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    感谢您关注 TI FET。 我们的大多数功率 MOSFET 针对从 kHz 到低 MHz 频率的开关进行了优化。 我们的一些较小 的 FemtoFET 和其他类似器件已用于开关频率高达80MHz 的应用、可驱动 VCSEL 激光器。 您的应用对电压和电流有何要求? 您如何驱动 MOSFET 栅极以及栅极驱动电压是多少?

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小 Vgs 电压1.5和 Vds 电压2.5时、I GATE 获得的脉冲非常窄、频率为25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSD15380F3 无支腿(BGA) 不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    您的 LED 是否快速?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    TI 没有额定导通电阻为 VGS = 1.5V 的 N 沟道 FET。 我们有几个额定电压低至1.8V 的器件、所有这些器件都采用与 CSD15380F3相似的芯片级封装。 唯一的引线式器件采用 TO220封装、这些 FET 针对高达几百 kHz 的高电流/中压开关进行了优化。 我将结束这一主题、我们可以通过私人消息继续进行这一讨论。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 数据表  

    www.vishay.com/.../vsmy1850itx01.pdf