This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:THS7530的输入级

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7530, VCA810, VCA2612, LMH6401, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015226/ths7530-input-stage-of-ths7530

器件型号:THS7530
主题中讨论的其他器件: VCA810VCA2612LMH6401VCA820

您好!

我将了解 THS7530、以打造高增益、全差动放大器。 关于数据表、我看到 THS7530使用了修改后的 Gilbert 单元结构。

——能否每个人都能更详细地解释我,这种架构的优势是什么? 这种使用是出于可变增益控制吗?

另外,这个运算放大器的稳定性如何,没有问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个开放式问题 Matthieu、  

    但有些一般性意见、  

    THS7530等器件可在 dB/V 感测中提供持续可变的增益、欠压控制也是如此。 它们可能具有非常低的输入电压噪声、就像这个一样。  

    这是一个差分至差分版本、还有其他差分至单端版本、例如 VCA810和 VCA82x 系列。  

    最初还有一整套用于超声波的 CMOS TGC 类型 VGA、如通常是多通道的 VCA2612  

    通常、这些部件通过增益控制保持恒定的 BW、但它们通常不是特别好的直流精度、  

    随着时间的推移、由蜂窝式市场驱动的高速 DVGA (数字可变增益放大器)出现了范围广泛的产品。 例如 LMH6401

    通常、THS7530等开环 Gilbert 单元类型的部件在前端没有稳定性问题、如果(VCA820型)处理不当、有时会遇到闭环输出级故障、 但 THS7530本身不具有该选项-与往常一样、输出电容器负载可能会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

      Gilbert 单元结构对于可变增益控制不是必需的、还有其他 VGA 架构。 下面 是一篇研究论文、我相信您会发现它很有用 、其中列出 了常见的 VGA 架构及其差异、可在98页找到。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    关于稳定性、您是否有 Gilbert 细胞开环曲线?

    在 THS7530上、实际上没有闭环、对吧?

    我的最终目标是使用该放大器构建具有差分输入和单端输出、高增益(40dB)和高带宽(100MHz)的低噪声放大器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

      THS7530可满足这些要求。 Gilbert CELL 是一个修改版的开环系统;我相信这也在我之前分享的研究论文中进行了讨论。 增益/频率图可在规格表后面找到、尤其是图1。  

    谢谢、

    Sima