This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:电流感测电路的 VREF 建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016556/ina849-vref-recommendation-for-current-sense-circuit

器件型号:INA849

您好!

我正在尝试构建一个电流感应电路、用于感应高侧电流测量(微安级)。 我想知道、如果需要 VREF、或者我们可以直接针对此应用参考接地?


输出将连接到示波器探头10M Ω。

是否有适用于 INA849的参考电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用双电源为 INA849供电、则可以使用接地作为 Vref。  如果您使用单电源、我们需要更多信息来回答您的问题。  在这种情况下,请提供以下 详细资料:

    为 INA849供电的电源电压是多少?

    2.您尝试测量电流的高侧电压是多少? 请注意、由于 INA849的线性输入共模电压范围被指定 为比正电源轨低2.5V、为了测量高侧电流、 高侧 电压必须至少比用于为 INA849供电的正电源高2.5V。

    3.要测量的电流范围(最小值和最大值)是多少?

    4.您计划使用什么分流值电阻器和增益进行测量?