This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:放大器输出电流

Guru**** 2907270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016432/opa455-amplifier-output-current

器件型号:OPA552

由于运算放大器的输出电流取决于输出端的负载和输出电压、因此每次更改 AOP 的电源电压时、输出电流都会下降。  例如、对于 OPA552 (总电源电压60V)、当我施加电源电压+/- 24V 时、AOP 可提供高达1100欧姆(负载电阻)的电流(20mA)、 否则,当我输入+/- 15V 时,输出电流会下降,AoP 可以提供 高达650欧姆的电流(负载电阻),您能向我解释原因吗  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请提供更多详细信息和原理图

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我们需要更多信息来帮助您、如 Kai 所述。 您能否提供您测量的输出电压和输出电流与电源电压设置?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程