This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:使用 u-boot i2c 工具写入 INA220校准寄存器

Guru**** 2553080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016211/ina220-writing-to-ina220-calibration-register-with-u-boot-i2c-tool

器件型号:INA220

您好!

我尝试在 u-boot i2c 工具中写入校准寄存器(0x05)、但似乎无法使其正常工作。  我已经尝试过所有不同的语法、但 u-boot 似乎希望向地址写入一个字节、并且器件对此不满意。

40是我的器件地址

我已经尝试:  I2C MW 0x40 0x05ab.2 CD 1  来诱骗它发送40    05 AB  CD 的四个字节

您是否尝试以 u-boot 格式执行此操作?

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    抱歉、我以前没有使用过 u-boot。  通常、只要您不发送停止位、一次发送一个字节应该按预期工作。  我建议查看数字通信的示波器截图、以确保其发送的是您期望的方式(与数据表相比、请参阅下面的图15)。  此外、最好仔细检查是否满足时序和电压要求。