This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:为0-5A DCC 或12V 方波寻找合适的电流感应板

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA280, INA281, TINA-TI, INA223, INA226, INA228, INA254, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014966/ina180-looking-for-the-right-current-sense-board-for-0-5a-dcc-or-a-12v-square-wave

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:INA290INA280INA281TINA-TIINA223INA226INA228INA240

您好!

我已经浏览过论坛。 我的第一个问题是、我看到一个将创建图形的计算器。 这是否对公众开放? 其次是我的需要。

H 桥电机控制器电源输入上的12-19V 直流电压、或者...

12-19V 双极方波、输出宽度为58和115us

0-5A 或0-10A (如果可能)

能够感应50mA 的电流、并且能够测量高于该电平(100mA)的60mA 6ms 脉冲

因此、关键是具有低噪声的低端灵敏度、以感应该低电流、相当短的脉冲。 181似乎存在问题、因为它有大量的噪声。 在0V 时、噪声似乎为130mA。 在上面放置一个470nF 电容器会将噪声降低到30mA 左右、但实际上会减慢噪声。 我不确定能否准确读取60mA、6ms 脉冲。

无需原理图、因为如果我测量输入端的直流电流、我只测量电机控制器(H 桥)及其连接到的任何负载所使用的功率。 在输出端、我只是测量用于生成高功率数字信号的双极方波的电流。 它不直接驱动电机。 我们可以校正信号的电压来为某些设备供电、并从双相信号的1和0中选取来控制它。

感谢您的任何帮助。 我有2个输出、因此如果我想使用2个电路、我可以使用一个读取0-1或2A 的电路、另一个读取1-5或1-10A 的电路。 有很多值得设计的;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Decker 先生:

    感谢您的详细要求和背景。 我现正研究此事,稍后会作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    当我尝试解决所有这些可能的配置时、我有时只使用仿真。 我认为使用 INA280/INA290或 INA281/INA93中的一个可能用于50mA 直流测量。 免费下载的 TINA-TI 和 PSPICE for TI 有助于快速分析许多误差(直流扫描、VCM 瞬态、总信号噪声/SNR)。

    我们有一些测量电压引脚的器件(INA223、INA226、INA228)、因此您必须推迟查看这些数据表、以了解其噪声是否适合您。

    请注意、开关 VCM (12V 至19V)会在大多数放大器上引起输出干扰(请参阅我的第二个附件仿真)。 如果这可能是一个问题、那么使用 INA240/INA254是很好的选择、因为它们具有增强的 PWM 抑制(高 CMRR)。

    e2e.ti.com/.../INA280_5F00_IDC_5F00_meas.TSC

    e2e.ti.com/.../INA280A4_5F00_VPWM_5F00_meas.TSC

    希望这一切都有所帮助。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想清楚、H 桥仅由一个取决于永久设置的电压供电。 某些设置可能是12V、某些设置可能是14V、某些设置可能是19V。  90%的用户将是12V。 这意味着我们将生成 一个1s 和0s 的双极信号、该信号将摆动+12和-12V。 峰间电压为24V。 您也得到了很大的帮助。 现在、我必须学习 TINA-T1、以了解如何对此进行仿真。 我可以修改你已经慷慨地给我的东西。 我看到您将电压设置为14.5伏、但我不知道如何将其设置为12V、并让图显示+12V 至-12V、而不是12V 至19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    以下是有关如何在 TINA 中编辑电压/电流源(发生器)的几个屏幕截图。 屏幕截图显示我在8kHz 时将电流源编辑为+/-12A、但如果您在8kHz 时将电压源编辑为+/-12V、则过程相同。

    要执行瞬态仿真、只需按 Ctrl+Alt+T 这将打开瞬态仿真窗口、您可以在其中调整仿真的持续时间。

    TI.com 上没有太多严格的仿真教育材料、但我们确实有一个有用信号链模拟电路的大型汇编、可以提供有关如何设置仿真的更多见解。 您可以在此处免费下载此手册。

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/analogue-circuits/overview.html

    要查找有关电机电流感应的一些参考设计、您可以在此处搜索我们的设计、并在关键字搜索字段中键入"motor:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/reference-designs.html#search?famid=3172

    本应用手册还介绍了如何在车身控制模块中使用电机电流感应仿真进行管理。

    https://www.ti.com/lit/an/slya047/slya047.pdf

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter、您好!多么好的支持! 非常感谢。 其余的事情在我身上。 我需要阅读并学习另一个工具,但我没有抱怨;)它与其他 SPICE 类型工具足够相似,从长远来看可以为我节省麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 我找不到您在 TINA 器件列表中提到的任何器件。 即使 INA280A5也没有在任何地方列出。 我想尝试20V/V 1和 INA290等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    不用担心! 我们的 SPICE 模型位于设计和开发选项卡下的产品文件夹中。 您需要选择"Design Tools and Simulation"部分。 我们的 SPICE 模型具有模型内部存在的所有增益变量、您只需选择所需的增益变量并删除其余的增益变量即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、仍然丢失。 我希望 TI 版本的 Spice (Tina)中包含所有 TI 芯片。 上面给出的示例中包含了 INA280A5。 我可以对它建模。 我本来希望在点击"spice macros"并点击"difference amplifiers"按钮或"current shunt monitors"按钮后、Tina 的功能区栏中会出现所有内容。 实际上、在2个按钮下面、有各种以 INA 开头的器件、但上面没有推荐的器件。 我双击原理图上的 INA280A5、看到它存储在 C:\Users\a02827\AppData\Local\Temp\DesignSoft\{Tina9-TI-04052019-143025}\INA293A1中。 INA293A1甚至与我的 INA280A5不匹配、因此我不知道那里发生了什么。

    因此 、我认为我必须下载上一条消息中提到的"参考设计"和"Spice 模型"、并以某种方式进行安装。 我尝试遵循:" SPICE 模型位于产品文件夹中的设计和开发选项卡下。 您需要选择"设计工具和仿真"部分。 我已经尝试过这个域和 TI.com。 我找不到任何型号或菜单。 "设计工具和仿真"将我带到这里: https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation.html。 它看起来与上面的 TIE 图像完全不同、我可以在这里加载 Tina SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    因此、TINA-TI 的预加载 IC 宏库已经过时、不会在每次创建新模型时更新。 就个人而言、我不经常使用预加载的模型库、除非我正在寻找较旧的器件或较旧的器件版本。 我始终从产品文件夹的设计工具和仿真部分(https://www.ti.com/product/INA293?keyMatch=INA293&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation)下载模型。 然后、我将所有下载的宏存储在我自己的 TINA 软件个人库文件夹中。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    您还可以下载模型的参考设计、该参考设计通常只是一个包含模型的 TINA 仿真文件、为了方便起见、已设置了一些电路、然后将宏从参考设计复制并通过仿真。

    关于您看到的 INA280A5存储位置、请忽略此信息。 此文件路径与模型的来源或存储位置无关。 只要您可以进入宏查看内核网表并查看提及 INA280A5的头文件、那么这就是确认模型所说内容所需的全部。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter