This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:P2P、但额定电压更高的 OPA

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015975/opa2192-q1-p2p-but-higher-voltage-rating-opa

器件型号:OPA2192-Q1

大家好、

我们是否具有 OPA2192-Q1的 P2P 器件、但具有更高的额定电压?(V+=36V、V-=-9V)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这些运算放大器可处理36V 以上的电源电压:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=2;2&p2max=0.001;0.5&sort=p1261max;desc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们有一些您可能会看到的高电压功率放大器: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p1261max=45;180 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的建议。 但我们需要支持 V+=36V 和 V-=-.9V 的双电源输入。

    我们的解决方案似乎无法满足要求。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这种情况

    [引用 userid="424310" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015975/opa2192-q1-p2p-but-higher-voltage-rating-opa/3755514 #3755514]V-=-.9v。[/quot]

    或这个

    [引用 userid="424310" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015975/opa2192-q1-p2p-but-higher-voltage-rating-opa ]V-=-9V[/quot]

    如果第一个值为 true、则只需略微降低正电源电压、并在必要时使用输入电压分压器。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们没有完全可以插入  OPA2192-Q1电路板位置的高电压 P2P 替代运算放大器。 Kai 和 Tamara 建议使用高压运算放大器替代方案、但这些运算放大器的电气性能与 OPA2192-Q1不同。 此外、大多数高电压运算放大    器都具有使能/关断功能、这需要将其 EDCOM 引脚(引脚8)和底部电源板连接到特定电压。 因此、这些高电压运算放大器可能需要更改 PC 板。  有 Q1要求。 当我访问 TI.com 时、我看不到这些具有-Q1扩展的高电压运算放大器中的任何一个。  

    我们似乎没有一个可以随时使用的解决方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程