This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:未使用引脚的处理

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016351/tlv6710-treatment-for-unused-pin

器件型号:TLV6710

您好!  

请告诉我如何处理未使用的引脚? 我 将使用 INB 和 OUTP、而不使用 INA 和 OUTA。 在这种情况下、INA 和 OUTA 是否可以保持开路、或者应该下拉或上拉?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以保持开路。

    应将输入驱动至有效电压;将其连接至 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San

    感谢您的提问。  正如 Clemens 所说、您可以将 OUTA 保持开路(另一种选择是将其接地)。  不过、我建议您将 INA 接地。  这会将 OUTA 置于输出低电平状态。  输入引脚上有电压限制、因此根据您的 VDD 电平、连接到 VDD 可能不会将器件置于已知状态。

    卡盘