This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551、OPA810和 ADS4222的原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA810, ADS4222, THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015346/ths4551-schematic-review-of-ths4551-opa810-and-ads4222

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:OPA810ADS4222THS4521、TINA-TI

您好!

需要您的帮助才能查看原理图。

1) 1)应用用于测量 u0adc_in 或 u1adc_in 的-100V 至100V 电压。   此应用可能是示波器。

2) 2) ADC 的采样率为50m/s

3)考虑到使用1.8V 输入保护 ads4222、OPA810电源设置为+1.8/-3.3V (数据表要求电源>4.75V)、是否存在当前设计的任何问题?

4) 4)如果电压 u0adc_in  高于100V、是否存在任何问题、可以通过 R44进行保护?

5) 5)   u0adc_in 上的 ESD 放电是否存在问题、可由 R44进行保护?

6) U18 LVDS 时钟是否由3.3V 供电、它是否会损坏或影响 ADS4222时钟输入(1.8V)?

7) 7) FPGA 数据总线 d0...D11连接到 FPGA,串行电阻器中的电流是否正常?

8) 8)请对整个原理图发表评论。

e2e.ti.com/.../op-and-adc1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    为了将输入电压保持在 OPA810的"主 JFET 级"输入电压范围内、我将为 OPA810提供+5V 而不是+1.8V 的电源。 通过将 R110拆分为两个相等的电阻并在 THS4521的电源轨上添加 BAV99保护二极管、可轻松保护 THS4521。 相位稳定性分析表明、即使使用以下钳位二极管、相位裕度也足够高:

    e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4521_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该仿真有一些意见。

    1) 1)我的应用程序是4551、而不是4521。

    2) Vocm 为0.95V、以满足 ADS4222输入范围、因此我们仍需要使用+3.3V、0V 作为4551的电源。

    3) 3)您提出的使用二极管 BAV99进行保护的好建议。

    4) 4)如果使用二极管、我可以使用+3.3V ~-3.3V 作为 OPA810电源、对吧?

    5) 5)如何判断100M 时的仿真增益是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    100MHz 呢?

    e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4551.TSC

    (此时忘记电源电压。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您对结果的结论是什么? 可以接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    哈哈、你怎么看?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么存在相移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaoqiang、

    2) 2)您可以为 THS4551使用3.3V 单电源

    4) 4)您可以为 OPA810使用3.3V 双电源  

    5) 5)感谢 Kai 进行了 TINA-TI 仿真! 交流图将显示这一点。

    较高频率下的相移是由放大器内部的第二个极点引起的、该极点将在单位增益放大器(0dB)交叉点后出现。 这可以忽略、因为在这种情况下它不会影响您的系统。

    谢谢、

    Sima   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需关注这个问题、不确定是否要在160MHz 下坚持明显的谐振、您也许应该在 FDA 输出引脚上而不是在 RC 滤波之后查看该问题。  

    对于 THS4551、Kai 的 sim 已平衡+/-1.8V sim、但我认为您使用的是单个3.3V、这种情况下应该可以正常工作、如果您尝试将 ADC 的输出 Vocm 设置为0.95V、则+/-1.8V 不会正常工作。 违反了正电源所需的1.2V CM 环路余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我采用了这一最新的 THS4551级并为 LG 仿真进行了设置、将内部1.2pF 添加到该外部差分输入 C 中、 是的、"相位裕度"看起来非常好、在57deg 时-但我几乎从未看到过这种情况、但看看 LG 幅度中的该峰值、这是一个导致谐振的增益裕度问题、  

    是的、只有3.3dB 的增益裕度-这可能是由于输出上几乎没有负载、  

    让我们添加500欧姆的差分负载、是的、它负责低增益裕量、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在我的应用中、最大值为50m