This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:TLV930x 的输入共模电压范围

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016352/tlv9301-input-common-mode-voltage-range-of-tlv930x

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件:OPA1678

部分*未*列为轨到轨输入、第6.7节中规定的输入共模电压范围为扩展至(V+)- 2V。 电气规格

但是、方框图显示了一个互补输入级。 此外、失调电压和输入偏置电流与共模电压间的关系图一直扩展到正电源。 因此、从数据表中的可用信息来看、它在很大程度上是一个轨到轨输入。 SPICE 模型也似乎在输入上的正电源之前正常工作。

那是什么问题? 6.7以下的输入共模电压范围。 或所有后续图?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    互补输入级可防止相位反转。 当您超过指定的共模范围时、不再保证电气特性、实际上会变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    很明显、当 NMOS 输入晶体管接管时、失调电压和噪声规格将恶化至接近正电源轨。 这是大多数复杂输入运算放大器的情况。 但无论如何、具有非互补输入的其他 MOSFET 放大器也不会出现相位反转、例如 OPA1678。 因此、无需使用互补输入晶体管级来防止相位反转。

    问题是:当 TLV9301的输入共模电压在 V+的几个100mV 范围内时,它是否仍能稳定(尽管噪声更高且失调/偏置电流更大)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    您应该阅读数据表的第7.3.6节、并比较属于建议共模输入电压范围且超出以下范围的规格:

    共模抑制:75dB 与110dB

    开环增益:75dB 与130dB

    增益带宽积:0.7MHz 与1MHz

    您可以看到、共模抑制和开环增益降低了56倍和560倍!

    这不是良好输入轨到轨运算放大器的行为。

    这是您的决定  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai,很棒的信息!