This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:输出 Vpp

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1016196/ths6222-output-vpp

器件型号:THS6222

 Ths6222 Vs = 12V、输出 VPP 可达18V (50 Ω)、如何计算输出摆幅与 Vs 之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

      此 信息位于 数据表中。 电气特性高于规格表、因此对于12V 的电源电压、不同负载特性的输出摆幅为:

          

     对于其他电源配置、根据电路负载、获取12V 的差异(上述数据的电源) 、如上图所示的值、并将该差异应用于任何电源集。  

    谢谢、
    Sima