This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881EVAL:虽然实际安装了 LabVIEW 运行时引擎、但未找到它

Guru**** 2822455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6881EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015977/lmh6881eval-labview-run-time-engine-is-not-found-though-it-s-actually-installed

器件型号:LMH6881EVAL

大家好、

我的客户希望评估 LMH6881EVAL。 但是、当它们尝试启动 LMH688x_GUIV1..exe 时、会显示"LabVIEW Runtime engine is not found "错误、而该引擎安装在 PC 上。

您能否提供有关成功安装 GUI 的建议?

[已安装 NI LabVIEW Run-Time Engine 2011 ]

[错误消息]  

"LMH688x_GUIV1.0需要版本2011的 LabVIEW 运行时引擎。 要解决此问题、您需要联系 LMH688x_GUIV1.0的制造商或从美国国家仪器公司网站下载 LabVIEW 运行时引擎。

是否要访问 ni.com 并下载 LabVIEW 运行时引擎?"

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

      我在尝试打开 LMH688x_GUIV1.0.exe 文件时收到相同的错误。 我看到客户安装了2011 LabView 运行时引擎、但仍然无法正常工作。 我安装了此版本:  

    然后我重新启动了 PC、并再次单击执行文件、GUI 在我的末尾工作 如果客户尚未重新启动 PC、他们是否可以尝试重新启动? 如果有、则应卸载 LabView 11的末尾、然后重新安装图片中的版本。 有时、32位程序的工作效果比64位程序好。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    尽管具有重新启动功能的2011 (64位)无法启动 GUI、但具有重新启动功能的2011 (32位)可以成功启动 GUI!

    非常感谢您快速解决此问题!

    此致、

    Shota Mago