This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:单电源、负电压输入、反相运算放大器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, LM7705, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015845/opa170-single-supply-negative-voltage-input-invert-opamp

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: LM7705TLV9001

您好!

客户在5V 单电源、负电压输入=-2.5V 至0V 的条件下配置了反相运算放大器(增益=-1)。

如果我进行设计、我将使用双电源、但如果反相放大器在客户设计中具有负输入、那么可以使用单电源、因为输出是正电压吗?

此外、如果输入电压可以小于-0.5V、则它将超过绝对最大额定值。 如果输入电流在10mA 之内、这是否正常?
输入电流的绝对最大额定值为10mA。
我认为这是 ESD 二极管的额定电流。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    由于 OPA170的共模输入电压范围比负电源轨(0V)低0.1V、即使在整个温度范围内、此电路似乎在-2.5V 的输入电压下工作。

    但是、由于 OPA170的输出无法完全降至0V、因此电路无法处理0V 的输入电压。 从这个角度来看、负电源电压将会有所帮助。 但是、由于您不需要太多的负电源电压、因此您可以使用 LM7705来提供-0.232V 的电源电压

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    尝试使用 TLV9001以降低成本并优化5V 电源的器件。

    对于 OPA170或 TLV9001和 5V 上电、两个输入都将为0V、因此放大器运算放大器的引脚上没有任何负电压。 如果 RSSI 输入在运算放大器上的5V 电源之前、则输入上将有负电压。 绝对最大电流为10mA。 该应用小于250uA。

    在 V+上电时、运算映射将变为高电平、使输入变为零。 两个运算放大器都处于"无相位反转"状态。  

    对于0V 输入、最低输出电压取决于 ADC 负载的灌电流需求。 在无灌电流的情况下、预计为2mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的回答。

    此致、

    Hiroshi。