This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855-Q1:在以下情况下是高阻抗输出:"断电连接"是否为低逻辑?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858-Q1, OPA859-Q1, OPA855-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015831/opa855-q1-is-it-high-impedance-output-in-the-case-power-down-connection-is-on-low-logic

器件型号:OPA855-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA858-Q1OPA859-Q1

大家好、  

在"断电连接"处于低逻辑状态时、它是否具有高阻抗输出?  

"断电模式"如何使 OPA855-Q1、OPA858-Q1和 OPA859-Q1 成为"放大器关闭"?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    断电模式 在逻辑低电平有效、并将输出置于高阻抗状态、此外还需要考虑以下几个因素:


    最棒的

    Sam