https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015496/opa333aidbvr
主题中讨论的其他器件:ADS8881使用这些运算放大器的设计是为 ADC"ADS8881IDGs"生成参考电压。 根据数据表、输入电压设置为5.5V 至运算放大器、根据数据表、AAD 必须将 ADC_REF 电压设置为4.5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015496/opa333aidbvr
主题中讨论的其他器件:ADS8881使用这些运算放大器的设计是为 ADC"ADS8881IDGs"生成参考电压。 根据数据表、输入电压设置为5.5V 至运算放大器、根据数据表、AAD 必须将 ADC_REF 电压设置为4.5V。
您好、Aswathy、
如 Kai 所述、R152电阻器的值0.2Ω Ω、μF 的 REF 旁路电容器需要为10k Ω、如 ADS8881数据表中建议的那样。
μF 0.2Ω μ F REF 旁路电容器和 Ω 电阻器需要放置在非常靠近 ADS8881 REF 引脚的位置。 μF 一个额定电压至少为10V 的10 μ F、X7R 级、0805尺寸陶瓷电容器、以实现良好的性能。 下面是 ADS8881数据表中推荐的电路。 μF、请参阅 ADS8881数据表的图77、了解电路板布局示例、其中显示了10 μ F 旁路电容器和0.2Ω Ω 电阻器在靠近 ADS8881 REF 输入的位置的最佳方案。
谢谢、此致、
Luis