This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:为什么低电阻值会导致增益峰值?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015342/tlv07-why-are-low-values-of-resistor-causing-gain-peaking

器件型号:TLV07

我尝试对增益10的同相配置中 TLV07的频率响应进行仿真、如下所示:

频率响应显示峰值、如下所示:

对于1和10等较小的电阻器值、情况更糟:

对于1k 和10k、响应要好得多:

原因是什么? 根据我的理解、由于寄生电容器的影响、在较高电阻值时通常会看到峰值、但在这里、我观察的行为相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    TLV07是一款600R 运算放大器、换句话说、它可以驱动600R 负载。 但在您的电路中、它看到的有效负载为110R、这意味着输出端短路。 不要期望运算放大器在这种短路情况下能够以线性方式工作更长时间。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 计算有效负载值? 我不明白为什么添加反馈和 R1电阻器是运算放大器看到的有效负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    OPAMP 不仅必须驱动传统负载、还必须驱动反馈电阻器。 两者都从输出端连接到信号接地端

    负载是从输出到信号接地的总电阻、这里为100R + 10R = 110R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、  

    更具体地说、这些 RRout 运算放大器具有与该110欧姆反馈负载相互作用的复杂且更高的开环输出阻抗、可降低 LG = 0dB 交叉时的相位裕度。 这是一个相对较新的器件、因此它将具有一个非常全面的 GWL TINA 模型、其中包括该 Zol 模型、该模型将尝试与我怀疑的这个图相匹配、在这些模型中、有很多工作可以减轻谐振、 但是、如果您考虑驱动该负载的开环 Zout、  

    无论如何、在设置为 LG 仿真的情况下、在25.5kHz 下、当 LG = 0dB xover 时、相位裕度为45度。

    理论上、通过本文中的图2在闭环设计中产生大约2.2dB 的峰值、该图还讨论了如何设置此仿真、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    通过插入一个将 Zol 与负载隔离的1个依赖源增益、始终可以轻松地测试该效应、  

    在 LG 仿真中、它在输出端将10kohm 的指定负载模拟到 VCVS 中。 是的、86deg 相补角和相当宽的 BW、  

    这里是 LG 文件如果你想使用不同的 RF 值、那么本文中的图2是一个二阶 LG 分析、由于环路的阶数较高、你会得到更多的峰值。  

    e2e.ti.com/.../TLV07-LG-sims.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供如此详细的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Michael。  我现在将继续并关闭此主题。

    Darrell、如果您有任何疑问、请回复重新打开。