This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:可能的 P2P 掉电替代方案?

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1200, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015752/amc1100-possible-p2p-dropped-in-alternatives

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1302

团队、

假设采用 SOIC (DWV) | 8封装:以下选项是否是直接替代 AMC1100的 P2P 选项?

AMC1100与 AMC1200与 AMC1200-Q1与 AMC1300与 AMC1300B-Q1与 AMC1302-Q1

由于这些器件具有更好的电气和隔离规格、我假设您可以使用这些器件替换 AMC1000"一对一"。
正确吗?

在将 PCB 迁移到这些替代品时、需要考虑哪些不同的注意事项?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    建议的最小低侧电源电压因位而异、2.7V 至3.0V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    除了 Kai 提到的电压电源、 AMC1200还具有不同的 VCMout 电平。  隔离等级也因器件而异。  增益和偏移误差差异均显示在相应的数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、Tom、

    感谢您的回答。

    除了不同的小型低侧电源:
    AMC12xx 和 AMC13xx 看起来像 AMC11xx 的超集(因此总体性能更佳)。
    您是否看到客户在不更改 PCB 的情况下迁移到这些器件?
    当然、需要进行彻底的测试。
    但是、您可以将 AMC12xxx/AMC13xx 丢弃到 AMC11xx 之外、它将正常替换它、这是否真实?

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    是的、在 DWV 封装中、假设您具有合适的电源、您可以在同一 PCB 上交换任何这些器件型号。  AMC1302具有+/-50mV 输入范围、但使用与其他器件相同的封装/引脚输出