This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF356-MIL:平衡引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LF356-MIL, LF356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015225/lf356-mil-balance-pins

器件型号:LF356-MIL
主题中讨论的其他器件: LF356

你(们)好

我想在 轻集成电路中使用 LF356-MIL  

在该示例中、我没有任何平衡引脚的定义  

我需要提供什么失调电压?

感谢您的帮助?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、  

    数据表的第8.3节中显示了一些系统示例。

    引脚1和5之间似乎连接了一个由 Vs 控制的25k 电位器。   

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的回答。

    但 这两个引脚的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    由于制造容差、LF356的两个输入 JFET 并不完全相同。 这会导致不平衡、从而导致少量的失调电压漂移。 借助外部三电位计、可以恢复平衡。

    Kai