This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:ESD 信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, OPA445, OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1015167/opa445-esd-information

器件型号:OPA445
主题中讨论的其他器件:OPA544OPA455

大家好、

你好。 您能不能帮助我们为  OPA445和 OPA544下的这些器件提供 ESD (HBM/CDM)规格。 我已提供以下所有 OPN、以便为客户清理问题。

•OPA445AU
•OPA445ADDA
•OPA445AP
•OPA445BM
•OPA544F/500
•OPA544FKTTT
•OPA544T

提前感谢您的支持。  

 

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    OPA455和 OPA544是20世纪80年代和90年代开发的传统产品。 我们必须 要求质量部门在存档中搜索 ESD 信息。 如果有可用的 ESD 数据、则可能会针对每个产品特定于一种封装类型。 但是、这不应带来问题、因为封装通常不会对特定产品的 ESD 能力产生很大影响。  

    由于这些器件是在几十年前开发的、ESD 信息将仅限于人体放电模型(HBM)、但也可能包括旧的机器放电模型(mm)信息。 我们必须了解可以找到什么质量。

    由于我们是在美国独立日周末和假日来的、因此我们预计收到回复会延迟。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我收到了我们质量团队的快速回复。  以下是他们在 ESD 性能方面的发现:

    •OPA445AU–HBM 2kV
    •OPA445ADDA - HBM 2kV、CDM 500V
    •OPA445AP - HBM 2kV、PDIP 封装中无可用 CDM 数据
    •OPA445BM - HBM 2kV、CDM 由于封装类型而不适用。
    •OPA544F/500 - HBM 1500V、无 CDM 数据可用
    •OPA544FKTTT - HBM 1500V、无 CDM 数据可用
    •OPA544T- HBM 1500V、无 CDM 数据可用

    由于这些产品的使用年限、这是我们能够提供的 ESD 信息的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程