请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9062 请参阅销售订单#T01502380、TLV9062IDDFR
发货数量:66、569pcs
有许多部件是散装的、即使是一个包装中的1个、因此我想退回数量大约为2K 的散装、我们无法使用。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅销售订单#T01502380、TLV9062IDDFR
发货数量:66、569pcs
有许多部件是散装的、即使是一个包装中的1个、因此我想退回数量大约为2K 的散装、我们无法使用。 
您好 Teddy、
E2E 用于支持客户应用程序--而不是退货。 然而、当 TLV9062IDDFR 仅以3000件的 T&R 形式出售时、我对这些器件最终如何成为单个器件有点困惑。

这些是来自 TI.com 商店吗? 这些器件是否作为样片提供?
进行一些快速数学 运算、66、569pcs 不能平均分为3、000 pcs、因此我想会有一些更小的磁带和卷带。
以下是不同 的客户退货流程。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州