This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:VINx 至 VOUTx 信号延迟时间随电流斜率而变化?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014982/amc3302-vinx-to-voutx-signal-delay-time-varies-with-the-slope-of-the-current

器件型号:AMC3302

您好!

我的客户使用 AMC3302+分流器来测量其功率级的电流。 AMC3302的输出转换为单端信号并馈送到比较器以提供过流保护。

它们将使用具有不同斜率尺寸的不同电流斜坡波形进行测试。

它们发现 、从(电流超过阈值的瞬间)到(比较器输出翻转)的时间延迟因电流斜率大小不同而有所不同。

斜率越大(越尖锐)、延时时间越长。

那么、我想知道 VINx 至 VOUTx 信号延迟时间是否也 会随电流斜率的变化而变化、VINx 斜率越大、延时时间越长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    通常、对于线性电路、随着输入过驱信号的增大、斜坡速率更快、  从而导致输出转换时间更短、而不是更长。  这与标准运算放大器和比较器本身是一致的。   您是否会分享一些有关电路行为的图片供我们分析、我们将更深入地探讨?

    请注意、数据表指定了在2.3us 典型值、3us 最大值下、输出信号的输入50%交叉至90%稳定时间。  这在应用部分的表6.1、图6-1和图8-4中有详细说明。