This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:REF1和 REF2连接比较(Vs 与 GND)

Guru**** 2760475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014944/ina240-ref1-and-ref2-connection-comparison-vs-vs-gnd

器件型号:INA240

大家好、团队、

对于单向应用、我们似乎可以将 REF1和 REF2连接到 Vs 或 GND。 您能否提供更多说明来说明这些引脚的用途以及连接到 Vs 或 GND 的权衡因素? 这将极大地帮助我们。

我们的主要问题是:

  1. 将其连接到 Vs 或 GND 有什么优点(如果有)?

  2. 如果我们将 REF1和 REF2连接到 Vs 或 GND、我们是否 能够获得 0至5V 的完整范围?

  3.  REF1和 REF2引脚的用途是什么?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon、

    下面是 REF 引脚的一些说明。

    通过将 REF 连接到 Vs 或 GND、您可以有效地将器件置于单向模式。 在100个引脚中、您将引脚连接到 GND 而不是将引脚连接到 Vs、这会将理想输出置于0V。 但这里需要注意的是、这在实际意义上是无法实现的、因为器件会在达到真正的 GND 之前达到其摆幅至 GND 限制。 因此、在单向配置中、通常无法进行真正的"零安培"测量。 在另一种情况下、将两个引脚都放置在 Vs 会将输出置于 Vs 无负载条件下、从而有效地反转测量极性、并且信号会随着此方向上的负载电流增加而降低。 SLVA657 是使用此类拓扑的设计示例。

    如第1点所述、如果您希望在单个方向上最大程度地扩大测量的满量程范围、则需要将引脚连接到 GND。 这实际上与我们运行的一个不具有 REF 引脚的单向器件相同。 不过、此处需要再次注意的是、EC 表中的每个放大器都具有"摆幅至 GND"限制、这是器件根据其负载条件可驱动的最低限制。 我们最近在 此处发布了一份详细讨论这一点的应用手册。  

    REF 引脚的用途是从低阻抗源获取电压基准、并将该电压传输到输出端、作为"源/0A 的基准点"。 这种情况的典型应用是将一个引脚放置在 Vs 上、而将另一个引脚放置在 GND 上、这样生成的 REF 电压为2.5V。 此类 REF 将器件转换为双向应用、其中器件在一个电流方向上从2.5V-5V 摆动、在另一个方向上从2.5V-0V 摆动。 另一个常见的用例是将 REF 放置在足够高的电压上、使输出位于第2点中提到的摆幅至 GND 限制之上、但这确实牺牲了一小部分满量程范围。 在器件超过摆幅至 GND 限制的情况下、实际可以实现对0A 的真正驱动、  

    最后、请注意、我在3中指出、这些引脚需要低阻抗源。 如果客户计划驱动至特定电压、即不仅仅绑定到 GND/Vs、则需要注意用于驱动这些引脚的源阻抗较低、 或者、当阻抗导致放大器内部移位时、这会影响放大器的 CMRR 和增益。 黄铜插孔、这意味着这些引脚不能由简单的电阻分压器驱动、如果客户希望使用电阻器来建立电压、通常需要一个基准 IC 或一个缓冲器。