This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:有关 TON/TOFF 的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014656/opa3s328-question-on-ton-toff

器件型号:OPA3S328
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

大家好、

为什么 OPA3S328的 Ton/toff`s 内部开关这么慢:

它1~2 μ V us、但对于通用多路复用器器件、即使是低成本器件、如 TMUX1308、 对于 TON/TOFF、它也只需要几十 nS:

因此、我想知道  OPA3S328是否适合某些快速开关电路、例如使内部开关打开和关闭的1MHz 开关使能信号?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    OPA3S328上的集成开关用于可编程增益放大器或可编程增益跨阻放大器应用。  

    如前所述 、TMUX1308和 OPA3S328开关的导通和关断行为存在差异。  TMUX1308具有先断后合开关功能。  在标准多路复用器应用中、此功能可防止在多路复用器切换时连接(或短接)两个输入。   相比之下、OPA3S328的内部开关具有相反的先合后制动开关。  在 OPA3S328中、在新开关闭合之前、前一个开关不会变为高阻抗状态、这是一个典型延迟、其中两个开关都在短时间内闭合。  这样做是为了避免放大器在可编程增益放大器应用上切换增益时进入开环或开环反馈状态。  OPA3S328数据表讨论了第7.3.3节中的开关行为。   

    2µs 上述应用需要在不到5 μ s 的时间内通过先断后合开关在两个信号之间快速切换、如 TMUX1308多路复用器所示、OPA3S328内部开关不适用于此系统、因为这是与预期 OPA3S328应用不同的标准。

    谢谢、此致、

    Luis