This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:多个 AMC3301

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014571/amc3301-multiple-amc3301

器件型号:AMC3301

Alex、您好、如果我使用 amc3301来测量直流侧光伏装置分流器中的电流、我可以使用 Raspberry PI 为多个 amc3301s 供电吗? 这将使用数据表中建议的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    AMC3301的低侧电源电流最高为42mA。

    例如:如果您有五个 AMC3301、则所有五个 AMC3301的总功耗将高达210mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    正如 Kai 提到的、功率要求将是您的限制。  42mA 是高侧 LDO 上负载时的最大值。  如果您要进行差分到单端转换、则这些放大器也需要供电、因此 需要 考虑额外的功率预算。