This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1391:引脚1标识符行与点

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136345/tlv1391-pin-1-identifier-line-vs-dot

器件型号:TLV1391

您好!

您能否验证零件上的线路是否 标记了引脚1位置? 数据表在物理图纸中没有提到这一点。

https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Ftlv9151 

引脚1标识符可能出现的变化是否存在常见问题页面、或者 PCN?

找到了类似的 TI 帖子,该帖子声明:  

引脚1和8之间可能有一个点或一条线、或者沿引脚1/2/3/4边缘有一个斜面。 但在任何情况下、标记都靠近引脚1。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131313/thvd1450-thvd1450dr-part-marking-does-not-match-the-datasheet-with-respect-to-pin-1-location/4197316?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=But%20in%20any%20case%2C%20the%20marking%20is%20near%20pin%201.#4197316 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该帖子是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (重新发布以进行澄清)

    同意。 谢谢、Clemens。 您从哪里获得了该快照? 这可能会带来便利...

    对于5引脚 SOT、"三引脚"侧是引脚1侧、引脚1位于左上角(垂直方向)或左下角(水平方向)。 6引脚 SOT 依赖于斜面或文本对齐。 如图所示、读取左上角的顶部标记、引脚1位于左下角。

    有几个 PCN 涉及多个产品上标记的当前变化。

    从2022年开始、为了节省激光打标时间、较新的封装将只有一个引脚1点而不是条形、TI 标识将变为"TI"、字体将更改为更适合 OCR 的字体、并且"G4"标记可能会被删除。 这些更改触发了"这是正品 TI 器件吗?" 问题...所以要小心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自一些 TLV2xxx 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,太棒了! 必须是旧格式的数据表。 谢谢!